This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:IADPT

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137872/bq25713-iadpt-function

器件型号:BQ25713

你(们)好

1、 我们为何要探测电感。。我们如何实现电感检测。

2.电感决定什么、开关频率或其他因素?

3、 它是引脚内部的电流源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    充电器需要知道使用中的电感器才能以最佳效率运行。 有关电感如何影响纹波电流的更多详细信息、请参阅 BQ25713数据表中的第10.2.2.2节"电感器选择"。   根据目标 VIN/VOUT/ICHG、建议使用不同的电感和开关频率来实现最高的充电效率。

    请注意、开关频率与电感无关、可通过寄存器写入来选择、但较高的开关频率允许使用较小的电感器。

    我不熟悉如何进行检测、但引脚内很可能有电流源。

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复。

    请向我解释如何 优化效率?

    开关频率已写入寄存器。  可根据电感值调整哪些其他参数以优化效率?

    谢谢!

    此致!

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    需要根据预期占空比选择电感器、以使电感器纹波电流保持在合理范围内(数据表中的指导原则是最大充电电流的20-40%)。

    Khalid