This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:奇怪的结果

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137778/ucc28070a-strange-result

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!
使用 SLUA479B 第3页提供的公式、对输出电压为530VDC 的3600W PFC 进行尺寸计算时、我发现这些值与我的值不一致。

以下是我的计算:

D=[Vout-Vmin.2^(0.5)]/Vout=[530-190.2^(0.5)]/530=0.493
D<0.5、所以我采用公式(第3页) K (D)=(1-2D)/(1-D)
因此、K (D)=(1-2*0.493)/(1-0.493)=0.0275
然后,delta(i)=(Pout*2^(0.5)*0.3)/(Vin_min*n*K(D)=(3600*1.414*0.3)/(190*0.96*0.0275)=304.5A (!) …

如果有人可以向我解释这一结果、请提前感谢您。

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28070A 工具提供相同的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laporte、

    感谢您查询 UCC28070。

    该设计工具仅适用于85V 至265V rms 的通用输入和400V 的输出电压。   如应用手册/计算器所示、在有限的输入范围内根据 K (D)选择电感器尺寸毫无意义。   当占空比为50%时、将出现最大电感器纹波电流。   您应该在此处选择电感器。  此时通常建议使用30%的电感器纹波电流。

    您可以按如下方式计算 L 和 Δ(IL)

    D=50%

    更改 IL =(((Pout/2)*1.414)*0.3)/Vinmin

    LBOOST=((VBOOST/2)*D)/(更改 IL*开关频率)

    您可能必须按照 Excel 计算器中的其余步骤通过 hand/Mathcad 进行这些计算。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    是的、这也是我的计算方式、但我想使用德州仪器提供的工具测试我的计算结果、并且我观察到了这种差异。
    如果应用手册能更明确地说明这一点、可能会更好、因为这种 K (D)故事确实没有必要。
    195VAC 至265VAC 之间的电压是欧洲电压的最小和最大范围,因此没有什么特别的;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laporte、

    感谢您的回复。 我同意你的意见。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Harish