This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:TPS548A28与 TPS548A29相比、12VIN 5.5VOUT 5A

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138003/tps548a28-tps548a28-vs-tps548a29-for-12vin-5-5vout-5a

器件型号:TPS548A28
主题中讨论的其他器件:TPS548A29

您好!

在 TPS548A28和 TPS548A29中、12Vin 5.5VOUT 5A 最适合的器件是什么? 它们的运行方式相同、但具有不同的内部 VCC LDO:3V 与4.5V。  内部 LDO 电平差异是否会产生任何运行差异? 可能是 VIN 范围还是效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS548A28具有3V LDO、TPS548A29具有4.5V LDO。    LDO 电压 的增加提高了效率。   在15A 输出电流下、改进是一个轻微的差异、有关5V 输出电压、请参阅数据表首页上的效率曲线。  TPS548A29的效率略高于95、TPS548A28的效率略低于95。

    我会使用 TPS548A28、它与 MPQ8633的 LDO 电压匹配