This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160和 TPS65273V 在 PMBus 上没有响应

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, TPS65273V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136669/ucd90160-ucd90160-and-tps65273v-are-not-responding-on-pmbus

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件:PMP9444TPS65273V

尊敬的 TI 团队:

我已经为我的项目构建了一个具有2xUCD90160、3xTPS65273V 的评估板、并使用 TI 工具进行调试

我的第一个问题是器件在 GUI 上没有响应

我的板以 PMP9444为基准、为 FPGA 和 DRAM 供电

我已将 UCD90160地址设置为0x65'h 和0x66'h、同一 PMBus 上的 TPS65273V 地址之一为0x60'h

2个 TPS65273V、位于地址为0x61'h 和0x62'h 的另一个 PMBus 上

但是、只有0x62'h 在 GUI 调试接口上找到 ACK、无法找到所有其他器件

我已检查电阻器的值是否正确。 或者、我移除 UCD90160 ADDR0/1电阻器、设置默认地址126、但仍然找不到器件

我的第二个问题是 TPS65273V 是启动时的硬件关断、它们是否仍然响应 PMBus?

是否可以在启用前预配置其输出值?

我随附了项目原理图以供参考。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../UCD90160-and-TPS65273V-are-not-responding.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在回答您的问题之前、最好为设备保留一个帖子、以便不同的组可以更好地提供支持和帮助。  

    您是否已从两个 UCD90160探测 V33A/V33D/BPCAP/RESET/SCL/SDA 引脚以确保器件已加电?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回复。 我将为 TPS65273V 打开另一个线程。

    我已经探测了 V33A/V33D/RESET/SCL/SDA、它们全部位于3.3V、引脚15接收 I2C CLK、引脚16接收 I2C 数据

    但 BPCAP 引脚保持接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    使用 UCD9XXX 器件 GUI (如果您安装了 Fusion Digital Designer GUI、则应该已经下载)、您能否查找 device_ID 并尝试在 ROM 模式下扫描? 请参见下图:
     

    我还想澄清一下、将 V33A 连接到 V33D 的 V33A 电阻器(R192和 R302)、在原理图中、您有1欧姆电阻器、数据表指定了4.99欧姆。 您之所以选择1欧姆而不是数据表建议、是因为有什么原因?

    此致、

    Samuel Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/是的、我尝试了所有选项、但它仅在总线上找到其他 IC、无 UCD ACK

    2、因为我从 PMP9444复制该设计、所以使用1欧姆电阻对其进行隔离。  

    除了 UCD 评估板、甚至还使用 FB 连接 V33A 和 V33D 以进行飞化。

    与现在 GND 电平上的 BPCAP 电压一样、这是否意味着内部1.8 LDO 无法正常工作?

    是否有任何复位 LDO 的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 BPCAP 为0V、则器件将无法正常工作。 它可以解释 GUI 无法检测到器件的原因。

    您能否将电路板放在放大镜下以仔细检查焊接情况、以查看 BPCAP 和 GND 之间是否存在任何短路。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我修复了电路板、更换了新的 IC、TI 工具现在可以与所有器件通信。

    不知怎么说、我一开始就遇到了一些糟糕的 IC ...

    总之、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。  

    此致

    Yihe