This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:使用四个通道时的输出电流为多少

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137692/tps4h160-q1-what-s-the-output-current-when-use-four-channels

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS274160

您好、专家、

 使用四个通道时的最大输出电流是多少? 我在数据表中看到、仅显示2.5A、但使用条件不明确。 四个通道全部使用时、每个通道的输出是否为2.5A? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    该器件与 TPS274160非常相似。 按照 TPS274160中的规格、当所有通道都导通时、每个通道的直流电流为1.35A。 TPS4H160将具有类似的负载范围。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的澄清。  

    [引用 userid="360103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137692/tps4h160-q1-what-s-the-output-current-when-use-four-channels/4222587 #4222587"]此器件与 TPS274160[/quot]非常相似

    为什么它们相似? 它们是否共享同一个裸片? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我们将通过电子邮件跟进。 现在继续进行螺纹闭合。

    此致、

    您好