主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
我尝试使用仿真 SMBus 协议与 BQ40Z80进行通信。 调试后、通常可以读取数据、例如读取0x21寄存器、转换为字符的返回值为 BQ40Z80。 在这里、我了解我的通信协议是可以的、因此我尝试使用 ManufacturerAccess 方法进行通信。 例如、在示例中读取化学 ID。 但返回值不是预期的00 01。 它有什么问题吗? 我的 BQ40Z80连接到6节电池、在通电后不执行其他配置。 我认为 ID 的查询不应取决于某些配置。



这是否需要在器件上电后进行一系列配置才能正常工作?
我希望启用 DSG 和 CHG、并让它们正常输出。 需要什么配置? 我尝试使用 ManufacturerAccess 使其正常工作、但查询状态仍然无效、硬件测量仍保持不变