This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:如果 UCC5390可以在 FSW 400kHz 下工作

Guru**** 2515355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138060/ucc5390-if-ucc5390-can-work-at-fsw-400khz

器件型号:UCC5390

您好、TI 专家

我是否可以使用 UCC5390来驱动开关频率约为400kHz 的 MOSFET,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    感谢您使用 E2E。 UCC5390能够以400kHz 的频率运行、但它将取决于您在此速度下的负载和热条件。 下面 是用于计算这些条件的资源。

    此致、

    Akshat