This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025系列差异化

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138037/lm5025a-lm5025-family-differentiation

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件:LM5025

您好!

我们的 LM5025CMTC 存在一些短缺、并且能够切换到短期可用性更好的 LM5025系列的其他型号。

LM5025 (x)系列产品成员之间的差异是仅限于测试量还是实际在生产过程中?

它是不是一个"已封装"以产生 A、B 和 C 级的器件,如果 A/B 未经过全面测试,它是否有可能用于代替 LM5025CMTC?  

非常感谢!

此致

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5025、A、B 和 C 各有不同的规格、它们不是"封装"的、而是完全分离的器件、尽管它们的内核是相同的。 该表给出了它们的差异、因此除非您不关心表中显示的差异、否则您不能将另一个差异替换为当前差异。