This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:关于 TPS53647与 CPU 通信的问题。

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137970/tps53647-regarding-the-problem-of-tps53647-communicating-with-cpu

器件型号:TPS53647

您好!

我们知道、TPS53647的基准电压可通过 PMBus 在计算机的 GUI 上进行修改。

如果没有 GUI、CPU 能否通过 PMBus 直接修改 TPS53647的基准电压?

如果是、如何实现它? 谢谢。

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    CPU 可以随时通过 PMBus 修改"VOUT_COMMAND"(21h)寄存器来更改控制器的输出电压。

    谢谢、

    特拉维斯