This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:过压保护

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135980/csd95378bq5m-over-voltage-protection

器件型号:CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件:TPS40428

你好

是采用 tsp40428的设计、我为转换器和功率级 VDD 提供了5.25的输入电压。

启动后,输出电压(0.85)下降,不会再次启动。 它将达到电压、然后下降。

在尝试找到问题的根源后、我注意到在启动后输入电压上升了一点(启动电流下降至正常负载)  

尽管输入电压没有上升到5.35以上、但该器件似乎进入过压保护。  
我怀疑问题是功率级,因为转换器的输入电压为20V。

当将输入电压降至5.1时、所有器件都能正常工作…μ A

这是已知问题吗?  
当最大工作电压为5.5V 时、为什么要进行过压保护  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    当转换器停止时、来自控制器的 PWM 信号是怎样的?

    CSD95378是否将 TAO 引脚提升至3.3V?

    VDD 去耦电容器与功率级的接近程度如何?

    该控制器与 Fusion GUI 兼容。 控制器报告什么故障?

    谢谢、

    特拉维斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、CSD95378没有过压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PWM 停止(看起来与 tps40428数据表中的图27非常相似) 一个开关提供长脉冲并停止  

    TOA 不会达到3.3V

    电容器位于 IC 的另一侧、距离引脚大约2mm (距离过孔1mm)

    我还没有进行融合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎 来自控制器、而不是功率级。 我建议使用 Fusion 进行连接、它几乎总是能说明控制器为何要关闭。

    如果您需要这些链接、请访问以下链接:

    https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    谢谢、

    特拉维斯