This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331DR 电流限制

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137665/tps54331-tps54331dr-current-limit

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件:TPS54531

尊敬的团队:  

请提供 Vin=24V 条件下的电流限制阈值、但 数据表中 Vin 条件为12V。 请告知我们是否可以将3.5A 限制为4A?要更改的参数或组件是什么、使其适用于3.5至4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,交汇

    Vin=24V 的电流限制也是相同的。 我们无法将电流限制更改为4A、这是由内部控制确定的过流限制。 如果您需要更高的 OC 限值、请参阅 TPS54531。 但是、您是否想告诉我您为什么需要更高的 OC 限制?

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的确认、但内部电流阈值为5.8A?我们是否无法通过调整或执行其他操作来更改此值? 由于提供的输出电感器具有 IRMS、Isat 为4.0A、因此我不希望 TPS 为电感器提供更多电流。

    谢谢、
    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电流限制并不意味着电感器电流在稳定性能中将达到5.8A。 这是过流保护的限制。 器件提供的电流由您的负载而不是电流限制决定。 因此、您可以检查负载电流、然后获取最大电感器电流、以检查它是否会达到饱和状态。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我理解了、但我们选择 了具有 IRMS 且 Isat 为4.0A 的电感器、因此无法更改电感器。 但是、我们是否可以将限制更改为5.8A 至4A?

    谢谢、

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaja、

    电流限制在 IC 内部设置、无法通过外部方法更改。

    BRS

    Zixu