This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951:电压模式控制和 Spice 模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137320/ucc28951-ucc28951-voltage-mode-control-and-spice-model

器件型号:UCC28951

我对 UCC28951有一些疑问

 电压模式控制:

 如果我在电压模式下控制转换器、应该如何连接 CS 引脚?  

 是否仍然需要感测电源电流?

2.我可以使 SYNC 引脚保持悬空吗?

3.您能否为 UCC28951提供一个未加密 SPICE 模型 以及所有与 SIMetrix 配合使用的引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、即使您正在设计电压模式控制、也应使用 CS 引脚保护 HBRIDGE 和电源。  这将需要使用电流感应变压器。

    2. 同步引脚是双向的,许多客户在不使用时都没有问题地将其打开。

    3. 我将查看是否可以找到 UCC28951的未加密 PSpice 模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上未加密的 PSpice 模型供您参考。

    此致、

    e2e.ti.com/.../ucc28951_2D00_q1_2D00_master_4000_6c2cd959c12-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 但所连接的模型并不包含所有引脚。 这些是包含的引脚。  

    是否有一个未加密瞬态模型包含所有引脚、如可用于 TINA 的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模型是否不包含所有引脚或 LTSpice 是否未正确导入模型?

    我将检查是否存在未加密的 Tina 模型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了未加密的 Tina 模型、并附上了该模型供您参考。

    e2e.ti.com/.../Unencrypted-UCC28951-Tina-Model.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。

    我没有使用 LTSpice、我正在使用 SIMetrix。 加密模型被导入、它具有所有引脚、但由于加密而无法工作。 您发送给我的文件包含未加密模型、但它不包含所有引脚。  

    这些是您发送给我的型号中可用的引脚。  

    我要问的是一个瞬态模型、该模型未加密、还包含 IC 的所有引脚、以使用我在 SIMetrix 上的原理图对其进行测试。 如果有的话、这将非常有用。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些信息。

    您是否试用过 Tina 模型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是一个不包含所有引脚的平均模型。 这就是它的外观。

    这就是为什么我要求使用未加密瞬态模型、该模型具有所有引脚、以便使用我在 SIMetrix 上提供的原理图对其进行测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向建模团队报告这一点。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从2020年起、我在 e2e 中发现了这个未加密模型。  尝试 该模型以查看您是否可以使其正常工作。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918886/ucc28951-unencrypted-pspice-model-for-ucc28951-or-ucc28950

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的帮助。 但它与您之前发送给我的那个相同。 它是平均值模型、因此遗憾的是它不包含所有引脚。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与团队联系、有人很快就会与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了这个未加密模型。  给它一个机会。

    e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_TRANS.LIB

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢、这正是我需要的。

    此致