This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:使用 TLC59108/TLC59208F 驱动 FET

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108, TLC59208F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137867/tlc59108-driving-fets-with-tlc59108-tlc59208f

器件型号:TLC59108
主题中讨论的其他器件: TLC59208F

大家好、  

您能为我的客户的以下请求提供帮助:

我现在稍微仔细地看了一下 TLC59108、现在更确定我是否可以将其用于我的应用。

我想在开始时以全功率切换阀门,直到完全拉动阀门磁铁,然后我想以 低功率通过 PWM 来操作它们。
由于 TLC59108无法在输出端提供30V 电压、我认为我可以将 FET 切换到其输出、这些 是切换我的阀。
但在我看来、TLC 似乎控制了输出电流、或者可以通过 Rext 为所有输出设置电流。
我是否可能根本无法使用该器件控制 FET?

如上所述、在我看来、我无法使用 TLC59108直接在输出端驱动 FET ...您确认吗?
因此、我进一步搜索并找到您的 TLC59208F、它看起来具有开漏输出、我可以使用它来切换 FET。
我是否正确看到了这一点?


非常感谢。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您可以同时使用 TLC59108 和 TLC59208F 来驱动 FET。 但是、使用  TLC59108 会超出规格、因为您浪费了它的恒定电流输出能力。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    TLC59208F 将是更好的选择、因为我可以分段驱动 FET、这符合规格...对吧?
    是否有应用手册如何驱动输出端的 FET、或者能否巧妙地感应 Outputpin 端的 FET 栅极? (可能具有上拉电阻器和下拉电阻器)
    输出是真正的开漏、对吧?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的意思是说过规范是、使用  TLC59108驱动 FET 是浪费的、因为 TLC59108 被设计成恒定灌电流输出。 同时 、TLC59208F 是开漏输出。   TLC59108 和 TLC59208F 均可驱动 FET。

    对于这两种器件、如果要驱动 FET、则需要在输出端连接一个外部上拉电阻器。

    您可以参阅此应用报告: 为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器(TI.com)。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、谢谢。。所以我使用的是 TLC59208F。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不用客气。

    还有其他问题吗? 如果没有、您可以单击"此问题已解决"按钮以完成此主题。

    如果您有任何其他问题、您可以在此处再次提问、也可以通过 steven-li@ti.com 直接联系我。 我愿意提供帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我n`t 找到按钮"此已解决..." 以关闭线程。 您是否可以选择关闭此主题?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是1月之前联系过的客户吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、A 是客户。

    此致
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    明白了。 我将关闭此主题。 如有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、

    Steven