This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:PWM 频率范围

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134444/tps92515-q1-pwm-frequency-range

器件型号:TPS92515-Q1

您好、专家、

我在数据表中看到标准 PWM 频率范围为 100Hz 至2kHz。 但我们的客户希望使用30Hz。 有可能吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    PWM 频率可低至30Hz、唯一的问题是、如果 PWM 长时间处于低电平、引导 UVLO 可能会跳闸。 因此、引导电容器应该稍微增加一点。 我是否可以知道您的案例上的 PWM 占空比? 此外、您还想分享有关该项目的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    占空比范围为3-45%、这意味着导通时间为1ms~15ms。 您认为有问题吗?

    此外、BOOT UVLO 意味着 BOOT 电容器没有足够的电压来开启高侧 MOS、对吧? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您对引导 UVLO 的理解是正确的。 让我在内部确认这一点、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    期待您的反馈! 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、电气

    没问题、将在可用时与共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我是否可以获得有关此问题的一些反馈。 已经一周了。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我已将 EVM 应用于测试、希望我能在本周内获得一些结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    请参阅以下结果、30Hz PWM 调光频率、45%占空比、Cboot=0.1uF:

    根据 LED 电流波形、我认为结果是可以的。 在 PWM 关闭期间、触发启动 UVLO、SW 在内部被5mA 电流阱下拉、然后 Cboot 将重新充电、并在下一个 PWM 打开开始时正常运行。 因此、从我的角度来看、30Hz 45%的占空比运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的测试。 但在我们客户的用例中、占空比低至10%。 那么、这是可以的吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    那么、PWM 占空比的条件在10%-45%之间变化? 我检查了3%的结果、这是可以的。 如果需要、我可以重新测试并获取波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    谢谢。 请向我发送3%占空比和10%占空比的测试结果。 您能否测量 EN 和输出电流之间的时间? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、电气

    当然、请期待今天或明天的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、电气

    结果如下。

    30Hz 3%占空比:

    30Hz 10%占空比:

    30Hz 45%占空比: