This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:LP87334D 加电问题。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130672/lp8733-lp87334d-powering-up-issue

器件型号:LP8733

您好,

我们使用 LP87334D 为 AM243x 加电。 我们的前置稳压器是 TPS563210。 请参阅随附的原理图。

事实上、我们从前置稳压器获得5V 输出、它将进入 LP87334D 输入。 但我们无法从 LP87334D 获取任何输出。 当我们观察到我们可以看到 EN 引脚上的电压、PGOOD 实际上很低(33mV);(EN 和 PGOOD 短接)。 由于 PGOOD 引脚在 LP87334D 中处于门控运行模式(如技术参考手册中所述) 我从数据表中可以看到、在上电序列期间、PGOOD 将在退出 OTP 配置为初始状态时处于活动状态(高电平)、之后、对于正常上电序列、PGOOD 状态不会更改800us、并且只要保持高电平状态、它就应该一直保持高电平状态 因为输出不会被调节。 但在本例中、我们甚至看不到 PGOOD 中的高电平状态。 请求您的专业知识、以建议可能出现的问题。

谢谢

Ranjith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    LP87334D 的 PGOOD 是输出、不应连接到 EN 信号。 启用 PMIC 后、它开始斜升稳压器的输出电压。 在此斜升期间、PGOOD 被主动拉至低电平、从而将 EN 引脚下拉。 因此、不会启用稳压器。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    但根据数据表、在门控模式下、PGOOD 在启动期间将处于高电平(LP87334D 预编程为门控模式)。 在门控模式下、建议 PGOOD 执行有线 OR 操作、并将信号连接到 EN 输入。 事实上、我对它的读取是错误的、因为它可以通过连接到 EN 输入的信号进行连接。 因此、您能否建议我如何将 PGOOD 与 EN 输入连接、以便一旦 PGOOD 由于任何故障而变为低电平、它也会使 ENABLE 变为低电平、并且将发生适当的断电序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    在这种情况下、使用门控模式应该起作用。 LDO1缺少输出电容器、并且可能不稳定、从而导致 PGOOD 错误。 您是否探测了 LDO1输出电压?

     

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、不仅 LDO1、我没有任何输出。 但是、根据数据表、如果不使用 LDO1、我可以将输出引脚保持悬空、并将输入引脚连接到 VANA 右侧。 如果我做错了、请更正我。

    因此、当我们处于门控模式时、是否可以将 PGOOD 连接到 EN 引脚? 在这种情况下、还有什么可以使 EN 处于33mV 电平。 +5V 电压正确存在、并且原理图中显示的所有电阻器均已正确安装。 还有其他我需要检查的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    在此上下文中不使用意味着未启用稳压器。 LP87334DRHDR 上的 LDO1由 EN 引脚控制、如器件技术参考手册中所述。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu791

     在将 EN 引脚拉为高电平之前、必须填充输出电容或必须将 LDO1_EN 位写入0。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在为 LDO 安装输出电容器后、我们也不会获得0.85V 的电压。 启动期间、PGOOD 保持高电平1.2ms、PGOOD 变为低电平、甚至3.3V/1.8V 也缓慢变为低电平。 在门控操作模式下短接 PGOOD 和 EN 是可以的、或者我们应该切断该走线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    我能够在 EN 和 PGOOD 连接在一起的情况下为 EVM 加电、而 PGOOD 处于门控模式。

    您能否提供稳压器输出范围以及 EN 信号?  其中一个稳压器必须超出监测范围。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samuli

    我将捕获所有波形并将其发送给您。  

    提前感谢

    Ranjith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:  

    只需一个澄清即可。

    根据该上电序列、在使能端加电后、0.85V 电压的上电延迟为2ms。 有一个问题、PGOOD 在启动期间是否会保持高电平超过2ms?

    请参阅启动期间的波形

    PGOOD -黄色蓝色- 3.3V

    PGOOD -黄色 LDO0 (1.8V)-蓝色

    PGOOD -黄色 LDO1 -蓝色。

    在这种情况下根本不会生成0.85V 电压。 PGOOD 在1.21ms 内保持高电平、并在变为低电平后保持高电平。 请告诉我您的想法。

    我将通过 PGOOD 发送非常详细的波形、同时捕获所有输出电压和输入电压。

    提前感谢

    Ranjith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    输入电压似乎会崩溃。 5V 用于 PGOOD/EN、似乎开始向下转换。 3.3V 输出电压中也会出现同样的行为、由于输入和输出之间所需的最小电压差、输出电压会降压。 3.3V 下的更陡斜率是从 LP8733-Q1侧实际关断的开始。

    当5V 下降15%时、会触发前置稳压器 PG 变为低电平。 这会导致 EN 引脚变为低电平。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 PGOOD 也有类似的问题。 数据表似乎显示输出从 LP87334DRHDR 驱动为高电平。 但是、它似乎是浮动的。 我在 VANA 上添加了10K 上拉电阻器、它似乎能够正常可靠地工作。 它看起来引脚的作用类似于开漏。

    这可能需要列为勘误表?

    我计划在我的设计中添加上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iance、

    PGOOD 在 LP87334DRHDR 中是开漏。 请参阅技术参考手册 https://www.ti.com/lit/pdf/snvu791

    据我所知、本例中的问题是启动导致的输入电压瞬变。

    BR、

    Samuli