This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:不使用时的电流消耗

Guru**** 2639855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59711, TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137167/tlc59711-current-consumption-when-not-in-use

器件型号:TLC59711
主题中讨论的其他器件: TLC5948A

查看该器件的 D/S、我看不到任何关断引脚、我可以使用这些引脚使器件在不使用时不消耗电流。

由于我们的系统由电池供电、并且将包含48个级联的此类器件、这对我们来说是一个问题。 关于如何解决这一问题的任何想法都将是伟大的。

谢谢、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    TLC59711上没有关断引脚。 您可以将"blank"位设置为"1"、以强制关闭所有恒流输出。 您可以在数据表的"电气特性"部分中找到空白= 1时的电源电流。 (屏幕截图如下所示。)  

    由于您的系统由电池供电、我想我们可能会为您提供更好的选择。 例如、您可以检查 LP586x 系列、该系列在关断模式下具有超低功耗 ICC <= 1uA。  

    请您提供更详细的信息、以便我为您提供更好的建议吗? 例如、

    1.您的应用是什么? 您希望使用我们的器件实现哪些照明效果?

    2.您要驱动多少个 LED? 串联/并联多少个 LED?  电流要求是什么?

    3.可用的电源轨是什么?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    感谢您的详细回答。 我将尝试回答您的所有问题、并进一步解释:

    我们的系统是一款特殊的显示设备、由3块电路板组成。 每个电路板都有192个白光 LED、应使用 一个16位 PWM 信号来单独控制每个 LED 的亮度、总共576个 LED。 为了使事情变得更加复杂、每个 LED 可消耗高达0.4W 的功率。 通常一次点亮的 LED 不超过100个。 没有串联或并联的 LED。 电源轨由10.4V 电池供电、但该电源轨在充电时可达到17V 的电压。

    当我开始查看您的显示控制  器时、我确实想使用 LP586x 系列、但很快就意识到它们没有我所寻找的所需电流驱动。 然后、我转向 TLC59711器   件、因为它不会增大电流、而是提供了增大电压的可能性(与 LP586x 上的5.5V VLED 相比、最高可达17伏)、例如、我可以使用6V LED 而不是3V LED。 使用每通道电流高达60mA 的6V LED (LED)、我获得了0.36W 的功率、这已经足够好了。

    使用 TLC59711、我将需要(576/12) 48个器件。 即使我在 所有这些位中设置"空白"位、系统仍将消耗(2mA * 48)~ 100mA 的电流  

    很多!

    我的一个想法是坚持基于 TLC59711的设计、并控制进入所有48个器件的 VCC 引脚的电源-将其关闭

    无需任何显示器时。

    我想听到你对所有这些问题的看法。

    谢谢、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您的回复。 下面是您的要求汇总列表。 如果我理解不当或遗漏了一些东西、请进行更正或补充。

    • 每个板的 LED 数量:192
    • 扫描或直接驱动:直接驱动
    • 调光方法:16位独立 PWM 调光
    • LED 电流/电压:60mA/6V
    • LED 电压轨:10.4V ~ 17V

    以下是一些 注释:

    [引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137167/tlc59711-current-consumption-when-not-in-use/4223005 #423005"]电源轨是由10.4V 电池供电的,但该电源轨在充电时可以达到17V 的电压。
    1. 在这种情况下、使用 TLC59711直接驱动 LED 不起作用:  
      1. 在电流阱上浪费了将近一半甚至超过一半的功率。 如果您的系统是电源关键型情况、例如电池供电系统、则这是不可接受的。
      2. 一种极端情况是、当您在电源轨= 17V 时以满60mA 的电流开启所有12个通道、则芯片的功耗将为12 * 60mA *(17V - 6V)= 7.92W。 TLC59711无法承受如此大的功率耗散(您可以参阅数据表中的绝对最大额定值和热性能信息)。 您可以添加与 LED 串联的电阻器以共享 功率耗散。 但它只有助于保护芯片、而不能提高 功效。  
    2. LP586x 不适合您的应用。
    3. 我想到的一个更好的解决方案是使用降压转换器在向 LED 供电之前降低电压。  
    4. [引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137167/tlc59711-current-consumption-when-not-in-use/4223005 #423005"]

      我的一个想法是坚持基于 TLC59711的设计、并控制进入所有48个器件的 VCC 引脚的电源-将其关闭

      无需任何显示器时。

      [/报价]

      使用电源开关可能会有所帮助、但您还应考虑该电源开关的功耗。

    5. 如果您计划降低 LED 电压轨、则可以检查 TLC5948A、该器件具有省电模式、可更大限度地降低 VCC 电流。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    哦、当然、我没有提到它、但电源轨将馈送到降压转换器、该转换器将电压降低到大约6.5伏。 该直流/直流将具有一个使能引脚、我将使用该引脚来打开/关闭电源。

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    [引用 userid="440156" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137167/tlc59711-current-consumption-when-not-in-use/4223667 #4223667"]哦,我没有提到它,但电源轨将馈送到降压转换器,降压转换器将电压降低到大约6.5伏。

    听起来不错。 但请确保为电流源提供足够的余量电压、使其正常工作。

    在这种情况下、您可以检查 TLC5948A 、以便在驱动器未使用时最大限度地减小 VCC 电流

    Steven