This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:IREF 查询

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137705/tps92630-q1-query-on-iref

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92633-Q1

大家好、团队、

您能否确认以下选项是否也适用于 TPS92630-Q1

 

在 TPS92633-Q1中、可选择:

 

请求您的意见!

谢谢、

Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、  

    对于 TPS92630-Q1、可通过 VSNS 引脚进行其自己的 LED 短路检测。 它与 TPS92633-Q1不同。

    BR、  

    海尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee、

    感谢您的快速响应。

    您能否分享一下它有何不同?

    BR、

    Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、  

    对于 TPS92630-Q1、它使用 VSNS 引脚监测电压并进行比较、以检测单个 LED 短路。

    对于 TPS92633-Q1、

    它比较了用于 IREF 接地短路检测的 V (Iref)和 V (Iref_short_TH)。

    它比较了 针对 GND 短路检测的 V (OUT)和 V (SG_TH_FALLING)。  

    它比较 V (IN)-V (OUT)和 V (OPEN_TH_RISING)或 V (OUT)和 V (SLS_TH_FALLING)以进行单 LED 短路检测。

     

    BR、  

    海尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee、

    感谢您 的回答。 但是、如果 RBIN 断开连接或接地短路、您能否检查并确认驾驶员状态是什么? 如果驱动器未检测到连接到 TPS92630-Q1的 REF 引脚的 RBIN 值、LED 将继续以随机输出电流点亮、或者 LED 将关闭?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的新器件 TPS92633-Q1可能更适合您的非板载分级应用。