This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:LMR14020问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137715/lmr14020-lmr14020-issue

器件型号:LMR14020

客户 反馈当他们使用 LMR14020SDDA 进行新设计时、Vin 为24V@OUT 7V/2A。当他们执行功能测试时、发现以下问题。

在1.5A 电流负载之外、该器件将受到保护。

当输入电压高于30V 直流电压时、器件将受到保护。

请帮助检查原理图是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    从 SCH 看,这是一个模拟 SCH,您是指 HW 有电流限制和电压限制,还是模拟结果有限。 您能否与您分享 HW 的 SCH 以及包含 Vin Vout SW IL 图的波形。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我将与客户讨论并向您提供反馈。您意味着需要客户提供 Vout&SW 的波形?对于有限的情况、我将与客户核实。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 显示出具有实际组件值的更好的 SCH。

    Elena