This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810的问题

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135611/tps25810-questions-of-tps25810

器件型号:TPS25810

尊敬的团队:

标准电流为多少安培?
2.当电流达到1.7A 时,电流是否会卡在1.7A? 或保护
3.当电流设置为3A 时,如果前面有一个2A 负载开关,会发生什么情况?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    明天我与我的团队核实后、请允许我再次与您联系!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    你有什么建议吗?

    谢谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    你有什么建议吗?

    谢谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    对延迟答复表示歉意。

    我相信标准 Type-C 电流为900mA (0.9A)

    2.在条件消失或器件开始热循环之前、器件应限制电流:

    3.如果连接的接收设备只需消耗2A 电流、则 TPS25810将仅提供2A 电流。

    谢谢、此致、

    林德华