This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:拔下插头后、平板电脑将不会充电或连接。

Guru**** 2534110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135065/tps25810-tablet-pc-will-not-be-charged-or-connect-after-unplug-and-plug

器件型号:TPS25810

1 SUT 是具有 CC 控制器 TPS25810的普通 USB Type-C Gen2X1端口。

2 SUT 不会充电器或无法使用 tact 电缆连接到设备(平板电脑)。  

-使用 tact 电缆连接 SUT 和另一台设备(平板电脑)。

-已断开平板电脑 PC 侧电缆

-之后,平板电脑无法连接 SUT 或使用 SUT 充电

3如果 TPS25810支持,则遵循功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “TPS25810”和某些电缆组合会出现此问题。

    如果电缆没有问题、则不会出现此问题。

    但是,我认为采用“TPS25810”有风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javon、

    感谢您与 E2E 联系!

    我们下周初再见。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javon、

    很抱歉、我没有机会更早地了解这一点!

    您能说明什么是 tact 电缆吗?  

    您是指电子标记电缆吗?

    [引用 userid="533430" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135065/tps25810-tablet-pc-will-not-be-charged-or-connect-after-unplug-and-plug/4212194 #4212194"]

    “TPS25810”和某些电缆组合会出现此问题。

    如果电缆没有问题、则不会出现此问题。

    [/报价]

    连接到其他设备时、您是否看到电缆存在相同的问题?

    期待再次听到!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

      请帮助检查 TPS25810是否支持后续图片功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javon、

    您能否具体说明您对该表的确切要求?

    谢谢、

    Kevin