This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:温度启用设置问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137116/bq27z561-temperature-enable-setting-problems

器件型号:BQ27Z561

我的客户发现 BQ2z561-R2的温度启用设置存在一个奇怪的问题。  他们在 TS1方面遇到一些问题、因此他们决定禁用它、而是依靠 TSInt、因此他们将温度启用设置为01、但它仍然报告 TS1。  无论它们将温度启用设为什么、都是如此。  他们在 EVM 上尝试过、发现了同样的问题。  他们是否需要遵循特定的顺序?   

此致、  

-Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户可能具有错误的 bqz 文件(错误的位映射)。 我刚刚向我的 EVM 确认了这些结果。

    内部温度



    外部温度

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、  

    从何处获取最新的 bqz 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    请给我发送一封私人邮件、让我发送 bqz 文件。

    此致、
    何塞·库瑟