This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:负载电流为2.5A 的启动输出电压环

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133795/tps2121-startup-output-voltage-ring-with-2-5a-load-current

器件型号:TPS2121

大家好、

当 TPS2121以负载电流启动时、输出电压将在无负载启动时下降、然后输出电压正常、  

以下波形是连接4.2V 2.5A 电子负载时的启动输出电压、您能不能帮助解释电压的运行方式是这样的?  

OCP 电阻为22.1k 欧姆、如果将 ss 电容降低到0.47uF、则可以解决该问题、但为什么会发生这种情况以及 SS 电容为何会影响此行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    您能否收集 PR1、CP2、ST 和 Iout 的示波器截图?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karlin、

    添加波形、因为不使用 IN2、所以 CP2=0、所以它不会被添加到波形中、负载为1.5A 电子负载

    CH1=IOUT、CH2=ST、CH4=PR1

    放大了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    您能否尝试使用功率电阻作为负载而不是 Eload 来运行此测试?  

    这看起来是热关断-我最初以为 OV1可能会触发、但我在原理图中看到、它通过10kΩ Ω 接地。 器件是否正确焊接? 输入/输出是否有多边形覆铜? 如果您可以使用热像仪、您可以为我们排除此问题。  

    器件关断其输出(高阻态)的唯一方法是在 TSD 下以及 IN1和 IN2无效(OV 或 UVLO)时。 如果未发生故障、ST 引脚将保持高电平、以指示 IN1正在为输出供电。 它下降至0V 表示 IN2正在接管(您说是0V、也称为 UVLO)或发生 TSD。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karlin,

      如果设置了负载 CR 模式、则启动比 CC 模式更容易。

    CR 可在大约2A 的时间内启动、如果电流持续增加、则无法启动。

    此外,OV1 为10K 接地 。 当  SS=0.47U 时、它可以启动1A、但当负载增加到2A 时、无法启动 CC 模式。

    继续将 SS 电容降低至0.01uF、然后可以 正常地将其启动3A。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weilai、

    已知 CC 模式下的负载会导致器件出现问题、因为它试图通过调制其阻抗来强制指定电流值、而该阻抗不代表实际负载的行为方式。 在切换和启动瞬态期间、这可能会导致许多问题。 具有稳定的电阻和电容负载是理想的(或处于 CR 模式)。

    在 CR 模式下、您将电阻设置为消耗2A 电流、然后缓慢增大电阻? 当您执行此操作时、上述范围截图中显示的行为是否正常? 还是 CC 模式测试? 如果减小 SS 电容有所帮助、则启动期间可能会出现浪涌电流、从而将器件推入 CL 或 TSD。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kalin、

     (__LW_AT__当 SS =0.01uF 时)它 可以 在 CR 模式下启动4A 负载  , 但  在 CC 模式下不能启动2A 负载。

    原因是什么?解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC 模式下缓慢增大电流时 ,它还可以 加载  4A。 但    它无法直接启动2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weilai、

    您能否共享这两种情况下的 IN1、VOUT 和 ST 示波器截图?  如果不知道发生了什么、很难说。 在 CC 模式下、是否有可能在强制输入电压下降至低于 UVLO 时消耗电流? CC 模式因能够调制其阻抗以拉设定的电流而导致 IC 出现问题、因此很难准确地说会发生什么、除非您能够提供事件的示波器截图。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CR Mode  Start up

    CR 模式 启动  3A 负载,然后 逐渐增加负载。

    CR Mode  Load  3.7A

    CR 模式 负载3.7A

    CR Mode Load 4A

    CR 模式 负载 4A

    CH1 = IN1 CH2=VOUT CH4 = ST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1 = IN1 CH2=VOUT CH4 = ST

    CC 模式 负载 1.5A,无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weilai、

    请将 ST 上拉至外部5V 电源-它不应在您所示的情况下切换、因此我认为它连接到的是将其置为有效。  

    输入电压极不稳定-该电源轨上是否有电容? TPS2121对其输入做出响应、如果您为其提供不稳定的输入、您将获得不稳定的输出。

    就 CC 模式而言-我认为它不是有效的负载条件。 您已经清楚地展示了器件在电阻/电容负载条件下的工作情况。 如 CC 模式下的回放之前所示、导致不现实行为的现象臭名昭著。 确保 OV 引脚处于预期值(低于1.06V)并且 IN2不是高电平。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       它在该电源轨上具有4个22uF 电容。 4A 电流损耗接近1W、可通过 OTP 进行保护。 我们将继续确认。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weilai、

    如果您将 ST 上拉至外部5V 电源轨、并且您仍然看到它在仅启用一个有效电源轨(IN2为低电平)的情况下切换、则最有可能是热关断。 如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    此致、

    Kalin Burnside