This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:如何实现冷启动

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134016/tps6594-q1-how-to-realize-cold-start

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA821TPS6594EVM

您好、专家、

我们的客户使用 TPS6594-Q1电源 DRA821。

他们希望通过 nRSTOUT 引脚实现冷启动功能。 在冷启动期间、所有 TPS6594-Q1保持不变、这意味着输出全部打开。 DRA821通过 I2C 配置 TPS65941以拉低 nRSTOUT 复位 DRA821。 但 在 特定时间后、nRSTOUT 将自动拉高。  由于 nRSTOUT 未运行、没有其他外部 SoC 会将其拉高。  需要 nRSTOUT 自动拉高。 此函数与 ESM_ERROR 类似、但它们不想使用它、因为它会留下一些故障计数器。 那么、是否可以实现此功能? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    通过 ESM_ERROR 或 WD_ERROR 激活热复位是实现此目的的最佳方法、因为如果电源轨已经处于活动状态、电源轨将保持活动状态。 故障计数器可使用 RECOV_CNT_CLR 位复位。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134016/tps6594-q1-how-to-realize-cold-start/4208204 #4208204"] ESM_ERROR 或 WD_ERROR

    我假设这两个函数用于在正常工作期间检测错误。 现在、客户希望启动热复位。 如何实现这一点?  

    [引用 userid="489847" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134016/tps6594-q1-how-to-realize-cold-start/4208204 #4208204"]可以使用 recov_CNT_CLR 位重置故障计数器。

    如果客户希望保留先前的值、该怎么办。 是否有方法可以实现?  

    除了上述两种方法外,还有其他可能的方法吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    除了上述两种方法外、还需要对 NVM 进行重新编程、以包含执行此操作的序列。

    客户可以让处理器通过不处理看门狗或通过 GPIO 触发 ESM 错误来创建虚假错误。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     因为是否可以对 OMIC NVM 进行重新编程以实现这一点? 这是我的客户的请求。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    可以这样做。 客户需要 TPS6594EVM 或 MSP432 Launchpad + TPS6594 BOOSTXL 才能对器件进行重新编程。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我是说 NVM 因大规模生产而发生变化。 我们是否可以在 RTM 阶段更改 TPS65941515-Q1的 NVM? 我们的客户希望在生产中更改 NVM。 那么、从您的角度来看、是否有容易实现的方法? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    很抱歉耽误你的时间。 E2E 在今天停机了一段时间。 请期待明天更新。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    实现这一目标的最佳方法是在对器件重新编程的同时捕获由 Gui+MSP432发出的 I2C 命令、然后重复这些命令以在生产时对所有器件重新编程。

    谢谢、

    Daniel W