This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PassedCharge Jump

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134736/bq40z80-passedcharge-jump

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好!

在放电过程中,电池的 PassedCharge ()会跳转,为什么会跳转? 我们同步记录了 CONTROL_STATUS 的值、并发现在跳转时 CONTROL_STATUS 也发生了变化。

我们如何避免这个问题? 我们已经为电量监测计定制了 chem id、并使用 GPCRB 对其进行了优化。

 e2e.ti.com/.../_2C7B8C4E216BE55DB5513E653575_discharge.xlsxe2e.ti.com/.../002U_3E6535754D52_.gg.csv

此致、

Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否准确定义在为 PCHG 和 CONTRAL_STATUS 提取数据时发送的命令?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更正信息、我们使用的电量监测计是34Z100-G

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulan:

    RUP_DIS 位清零会让我相信这与正在进行的阻抗更新相关、然后该更新会影响为传递电荷计算的值。 我将在周一更深入地了解固件、然后返回给您一个解决方案。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    配置电量监测计时、电流会降低二倍。 因此、当记录数据时、我们将 I、PCHG、TRC&TFCC 的信号加倍。 因此、这些信号的范围 与其他信号不同。此外、我们发现在图1中的电流负载条件下、PCHG 跳转是不可避免的。 目前、在图2中的当前工作条件中未发现跳转。 请帮助我们分析原因。 谢谢你。

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulan:

    此行为是监测计的自校正修复方法。 当 RUP_DIS 清零时、IC 测量的电阻值不正确(这可能是由于之前的 OCV/DOD/Qmax 测量结果不正确)。 测量仪表随后会重新计算此时通过的电荷、以修正累积的任何误差。

    从本质上讲、监测计只是在发生这种行为时执行自校正功能。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、从测试数据来看、此自校正功能执行错误、最终导致 SOC()从14跳到0 μ s。 如何解决此问题?

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulan:

    您在显示此 SOC 跳转的单元上执行了多少个 CHG/DSG 周期? 这是否仅是您在图1所示的负载分布中注意到的情况? 我想知道这是否与该负载分布一致、或者这种情况是否罕见。

    提前感谢您帮助澄清问题。 这是一种有趣的行为、因此在这里查找根本原因可能需要一些时间。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    在随后的放电过程中,我们发现 RUP-DIS 和 PassedCharge ()跳转也出现在不同的放电条件下,最终导致 SOC 不准确。 这个问题经常发生。每个放电周期都发生 RUP-DIS。

    我怀疑它是由计算得出的负电阻值引起的。 这意味着我们的化学 ID 信息是错误的、但我们的化学 ID 信息是自定义的。 由于我们无法在 chem id 中看到 OCV 信息,因此我们无法证明这种推测。 您能否比较测试数据以帮助我们确认它是否是由化学 ID 中的 OCV 计算的负电阻不准确所导致的? 以及如何解决该问题? 我们的化学 ID 是5797。

    e2e.ti.com/.../002U_3E6535750E54_afterdischarge.gg.csve2e.ti.com/.../002U_3E6535754D52_beforedischarge.gg.csve2e.ti.com/.../002U_85513B960383F456184F16530E543E653575_discharge.xlsx

    同时、我们发现在放电后、Pchg 也跳了。

    此致、

    Xiulan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiulan、

    您是否想导出整个.srec 文件并以我的方式发送它? 我需要这样才能查看相关的化学数据。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jackson、

    请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../0218.SREC.zip

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulan:

    感谢您的发送。 我现在来看一下、下周一会、我将向您介绍最新情况。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您是否找到了此问题的原因? 您能通过电子邮件将5797 chem-id 中的 DOD- OCV 关系发送给我们吗?

    此致、

    Xiulan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiulan:

    我仍在调查此问题。 很抱歉、它所花费的时间比最初预期的要长一些。 我会每天向您提供有关我所发现的内容的最新信息。

    此致、
    杰克逊