This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505器件 EN 引脚功能

Guru**** 2504595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131607/bq25505-bq25505-part-en-pin-function

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25170

我在设计中为我的电池提供了两个充电器。 一种是使用 BQ25505在大多数情况下通过太阳能电池充电、另一种是 BQ25170、只要可用、就可以通过 USB-C 对其充电。  

当 BQ25170通过 USB-C 激活时、我想完全禁用 BQ25505、以确保不超过电池充电电流限制。

是否可以通过将 BQ25505 EN 引脚置为高电平来实现这一点?  从 BQ25505数据表中可以看出、在冷启动期间 EN 引脚功能不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    正确。  /EN 引脚仅在升压转换器正在充电时起作用、即 VSTOR>1.9V、不处于冷启动状态。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、  

    连接外部 USB 充电器(为电池充电)时、I DRIVE /EN 引脚为5V、以禁用从太阳能电源进行 BQ25505充电。 如果电池电压较低、比如电池完全耗尽或 VBAT < 1.9V、正如您提到的、EN 不能禁用 BQ25505。  

    如果 VBAT < 1.9V、使用5V 驱动 EN 引脚是否会损坏芯片? 例如、如果 EN 引脚和 VBAT 引脚之间有内部 ESD 二极管、就会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    即使没有其他引脚处于高电平、/EN 引脚也应该能够处理5V 电压。

    此致、

    Jeff