主题中讨论的其他器件:BQ25170、
我在设计中为我的电池提供了两个充电器。 一种是使用 BQ25505在大多数情况下通过太阳能电池充电、另一种是 BQ25170、只要可用、就可以通过 USB-C 对其充电。
当 BQ25170通过 USB-C 激活时、我想完全禁用 BQ25505、以确保不超过电池充电电流限制。
是否可以通过将 BQ25505 EN 引脚置为高电平来实现这一点? 从 BQ25505数据表中可以看出、在冷启动期间 EN 引脚功能不可用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在设计中为我的电池提供了两个充电器。 一种是使用 BQ25505在大多数情况下通过太阳能电池充电、另一种是 BQ25170、只要可用、就可以通过 USB-C 对其充电。
当 BQ25170通过 USB-C 激活时、我想完全禁用 BQ25505、以确保不超过电池充电电流限制。
是否可以通过将 BQ25505 EN 引脚置为高电平来实现这一点? 从 BQ25505数据表中可以看出、在冷启动期间 EN 引脚功能不可用。
感谢 Jeff、
连接外部 USB 充电器(为电池充电)时、I DRIVE /EN 引脚为5V、以禁用从太阳能电源进行 BQ25505充电。 如果电池电压较低、比如电池完全耗尽或 VBAT < 1.9V、正如您提到的、EN 不能禁用 BQ25505。
如果 VBAT < 1.9V、使用5V 驱动 EN 引脚是否会损坏芯片? 例如、如果 EN 引脚和 VBAT 引脚之间有内部 ESD 二极管、就会发生这种情况。