This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:所有温度范围内的实际 HYS 电压

Guru**** 2814625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137556/tps3899-actual-hys-voltage-under-all-temperature-range

器件型号:TPS3899

您好!

在 TPS3899DL26DSER 的数据表中、VIT = 2.548V~2.652V (2.6V±2%)且 VHYS = 0.078V-0.182V (2.6V * 3%- 2.6V * 7%)、 这是 HYS 电压(VIT + VHYS)吗?  "2.6V +(0.078V-0.182V)"或"(2.548V~2.652V)+(0.078V-0.182V)"?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    对于最坏情况分析、应为2.652V +.182V = 2.834V。

    Jesse