大家好、
我的客户正在评估 LM5122、他们希望了解 SS 引脚电压(VSS)的详细信息。
空载时、VSS 约为3.8v、但当负载为10A/相时、VSS 约为1.2V。
这是否属于此设计的正常行为? 如果是、您能否告诉我 VSS 将如何变化?
客户认为 VSS 在启动后达到3.8V 电压。
此致
Tatsu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、Haroon
折叠是客户的状况。
您在哪里需要什么波形?
・Vin 25V~44V
・μ V 输出电压 48V
・μ V Iout 10.53A/相 (主器件、从器件交错)
μ・模式 FPWM (MODE 引脚连接 至 VCC)
・Ω 电阻 连接至 AGND (关闭断续模式)
・Css 0.1uF
μ・问题是输出电压中的十进位 (例如、47.4V→46.4V)。 从空载更改为10A 负载时。
・当 VSS 降至1.2V 左右时、存在 Vout 降至(46.4V)低于目标电压(47.4V)的问题。
当 VSS 低于误差放大器的基准电压时 1.2V、VSS (<1.2V)成为放大器的+基准电压。 客户认为 这可能会导致输出电压降低。
此致
Tatsu