This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:SBP1和 SBP2模式下的 ICOMP

Guru**** 1858530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137674/ucc28782-icomp-in-sbp1-and-sbp2-modes

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28780

大家好、TI 团队、

我对 SBP1和 SBP2模式下的 ICOMP 有疑问。
数据表指出、在 ABM 模式下减去 ICOMP 以稳定突发周期。
在 SBP1和 SBP2模式下是否使用了 ICOMP?
此外、数据表中未列出 ITH (FB)的值。
请告诉我 ITH (FB)的值。

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tetsu-san。 感谢您关注 UCC28782控制器。 产品专家将在一到两个工作日内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    感谢您查询 UCC28782。

    SBP1和 SBP2的运行将类似于 ABM 模式运行。 与 ABM 类似、突发控制环路接管 VO 调节、其中 VCST 在待机功率模式下被钳位到 VCST (min)、IFB 的纹波分量参与突发关闭时间的调制。

    关于 IFB 电流如何随不同模式的控制律变化、显示的是基于 UCC28780器件的粗略数字、但也应大致与此数字相似。

    在 IO 最大值时、IFB≈0uA

    AAM、IFB 25uA 至0uA

    ABM、IFB≈25uA 至35uA

    LPM、IFB≈48uA 至35uA

    SBP、IFB≈75uA 至48uA

    IO = 0A、IFB≈75uA

    因此、在待机模式下、第 i (fb)应该处于该范围内、具体取决于负载水平。

    如有任何澄清、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    感谢你的答复。

    我了解近似电流值。
    在 SBP1和 SBP2期间、斜坡电流是否会流动?

    UCC28780和 UCC28782的 FB 控制方法、控制值和内部电路是否基本相同?
    我不知道、因为我没有检查 UCC28780。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    是的、在突发模式(SBP)期间将存在 ICOMP 斜坡电流、以调节输出电压、从而更大限度地减小纹波、否则在运行信号关断期间没有斜坡电流时、纹波会更高。

     IFB 的最大和最小限制是相同的、中间模式限制应该相似。 我不确定 SBP1/SBP2阈值。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish、

    感谢你的答复。

    我了解内容。

    谢谢。