This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:输出压降

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138181/tps7a16-output-voltage-drop

器件型号:TPS7A16

大家好、团队!

有一个有关 TPS7A16 电压输出压降的问题。

我们为 TPS7A16提供了6V 的输入电压、 预期输出电压为3.3V、但 输出电压仅保持大约一秒、然后下降(输入电压 仍 为6V)。 正常工作时、输入电流约为1.15mA。

我拍摄了一张有关输出电压的照片。 蓝色表示输出电压(2V/div)、 输入电流为绿色、但太小、无法测试。 其他未使用。

  

您可以看到、输出电压最初约为3.3V、然后跳过至5V 并最终降至2V。

因此、我认为电流不是导致 压降的原因。 那么、您能解释一下这种现象的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我有几个问题、我可以肯定地说这是一个热问题。  

    1.电流探头是反向连接还是电流流入器件?

    2.您的电路板上是否有外部散热器?

    3.在器件超出稳压范围之前、您尝试推入的电流是多少-这是否也是1.5mA?

    4.我们可以看到 VIN 的示波器截图吗?

    5.发生这种情况后,该部件是否会进行调节? (例如、当您断开负载或其永久损坏时、部件是否会进行调节)

    6.稳压期间,您能拍摄电路板的热成像图像吗?

    最棒的

    Juliette