This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:VEN 阈值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138235/tps22966-ven-threshold

器件型号:TPS22966

您好、E2E、

Von / Ven 的导通和关断阈值是多少?  它是否会随 Vin 和 Vbias 而变化?  在我的应用中、Vbias 为5V。

此外、Ven 是严格数字化的、对吧?  一旦 Ven > VIH、模拟性能(Ron、压摆率等)就不会发生变化、对吧?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    阈值电压请参阅以下内容:

    只要 VBIAS 至少为2.5V 且 Vin 为 VBIAS 的0.8V、则达到上升阈值时应开启器件、而不会对压摆率产生任何影响、并将对 Ron 的影响降至最低。 电源还必须能够为 ON 提供1uA 电流。   

    从图7-9可以看出、导通电阻的最大因素是 VBIAS (偏置栅极电压)、因此在 Vbias 较低的情况下、导通电压之间的 Ron 会发生一些变化。

    此致、

    Kalin Burnside