This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有控制单元的双向 DCDC 转换器

Guru**** 2385330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00476, PMP21529, LM5170-Q1, PMP22650, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137321/bidirectional-dcdc-converter-with-control-unit

主题中讨论的其他器件:TIDA-00476PMP21529LM5170-Q1PMP22650UCD3138

您好、TI、

我们有一个项目,我们希望模拟电动汽车如何使用其电池来稳定电网。 它应该只是一个真实系统(只有直流、低电压和低功耗)的仿真、如下图所示:

我们正在寻找双向直流/直流转换器和控制单元来实现类似的功能。

您是否有任何参考设计建议作为起点?

我们已经看到这三个方面:
TIDA-00476
PMP21529
LM5170-Q1 EVM

此致、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的描述听起来类似于适用于 EV 的车载充电器 PMP22650。 它包含一个 CLLLC 隔离式直流/直流转换器+交错式图腾柱 PFC。 此参考设计是双向的。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回答,我已经检查过此设计(PMP22650),但这对我们来说是一个致命的问题。 四开关降压/升压转换器应该足够了。 目前我们不需要 DAB 和 PFC、这将是后续步骤、因为现在我们只想使用直流电压。

     

    TIDA-00476看起来很棒、但 statemachine 函数没有源代码、它使用.lib 文件。

    我们会继续寻找:)

     

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您还可以考虑使用 UCD3138的双向降压/升压转换器。 可在以下网址找到软件和用户指南:https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-BIDI

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好、感谢您的提示。 这正是我们想要的、但我昨天找到了另一个设计(TIDM_BUCKBOOST_BIDIR)。 我认为它更适合我们的应用。

    感谢你的帮助。
    此致、
    Daniel