This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何使用具有单个 PWM 信号的双输入半桥驱动器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5106, LM5105, LM5104, UCC27710, UCC27712, TPS28225-Q1, UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158331/faq-how-to-use-a-dual-input-half-bridge-driver-with-a-single-pwm-signal

主题中讨论的其他器件:LMG1210LM5106LM5105LM5104UCC27710UCC27712TPS28225-Q1UCC27712-Q1

常见问题解答:如何使用具有单个 PWM 信号的双输入半桥驱动器

将具有双输入的半桥驱动器转换为单个 PWM 信号的一种简单方法是在其中一个输入处添加一个逆变器/非门。 可使用一个简单电路、此电路具有一个采用开漏配置的 NMOS FET 和一个上拉电阻器。 如原理图所示,FET 的栅极连接到 PWM 信号,源极连接到 GND,漏极连接到驱动器的 LI 引脚,并通过上拉电阻上拉至 VDD。 时间与电压间的关系图显示了电路的行为。 当 PWM 信号为高电平时、FET 将关闭、LI 将下拉至 GND、当 PWM 信号为低电平时、FET 将打开、LI 将上拉至 VDD。  这会产生互补的 HO 和 LO 输出。  

此解决方案的一个关键考虑因素是使用具有集成死区时间功能的驱动器、以避免在两个输入都切换时发生击穿事件。 TI 的半桥驱动器可用于此实现方案的一个示例是我们的一些600V 驱动器,例如具有150ns 典型死区时间的 UCC27710和 UCC27712/UCC27712-Q1。 如果需要用于低电压应用的驱动器、以下驱动器可在单个 PWM 输入下运行:LM5106、LM5105、LM5104、LMG1210、TPS28225-Q1。

注意:有关在使用具有双输入和不具有集成死区时间功能的半桥驱动器时实现单个 PWM 的信息、请参阅此博客中建议的解决方案 :https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/control-a-gan-half-bridge-power-stage-with-a-single-pwm-signal

如果您对本主题或任何其他主题有其他疑问、请发布新的/相关问题、我们的团队将乐意为您提供帮助。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码