This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:启用底部电阻器

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137650/tpsm63606-enable-bottom-resistor

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件:LM5168

大家好、

为了在我的应用中从28V 转换为5V、如何分别达到 Vin (on)和 Vin (off)电压电平? 它们的任何考虑因素是否相同?

我相信无论我的输入/输出电压如何、Ven_RISE 都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下数据表详细介绍了用于计算精密使能 UVLO 功能电阻器的公式:

    对于 Voff、公式应如下所示:

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速回复。 正如您正确地指出的、我们必须使用 EQN 7、但如何固定 Vin (on)电压? 它们是否有任何上限/下限阈值供其考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将从100kOhm 的顶部使能电阻器开始、并相应地调整底部使能电阻器。  

    此致、

    Jimmy