This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路输出电源组件数量少

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LMR38010, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158308/dual-output-power-supply-low-component-count

主题中讨论的其他器件:LM5143LMR38010LM5145

大家好、

我们需要一个双输出非隔离式转换器。 规格如下所示、  

输入:40V 至70V,  

Output1:24V/6A 限制,

output2:12V/1A 有限  

工作温度:0-40°C

您能否指定组件数量较少的合适控制器/稳压器?

谢谢、

Sivamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivamani、

    我们有一个双输出控制器- LM5143 -但其额定工作电压为65V、绝对最大值为70V

    12V/1A 是转换器(集成 FET)的理想选择。 考虑 LMR38010 80V/1A 转换器(也提供2A 电流)。  

    24V/6A 需要一个控制器-查看 LM5145数据表中的应用示例3。

    请注意、LM5145的 SYNCOUT 可能能够驱动 LMR38010的 SYNCIN、从而实现一些输入纹波电流消除。

    此致、

    Tim