This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:原理图审阅

Guru**** 2379860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138029/tps386000-schematics-review

器件型号:TPS386000

大家好、

我在设计中使用的是 TPS386000RGPR。 我想让 experts.e2e.ti.com/.../TPS386000.pdf 查看电路设计

我还想了解 WDO#、WDI 和 VREF 的未使用引脚状态。 这些引脚是否可以保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    除了3.3V 感应的 R1411和 R1413值外、此设计看起来不错。 通过结合使用分压器值、SENSE4L 电压将为0.396V、这接近于最小负阈值电压、并可能导致器件在3.3V 时发生错误复位

    WDO#、WDI 和 VREF 可保持悬空。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    将 R1411值更改为71.5K 应该可以解决该问题。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、

    是的、71.5K 应该可以工作。

    最棒的

    Walter