This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BAT_SP 和 BAT_SN 引脚的示例电路

Guru**** 2581015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137486/bq27z746-example-circuit-of-bat_sp-and-bat_sn-pins

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

先生,您好:

我们显然不是 BAT_SP/SN 的功能。

您能帮我们提供参考电路吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    BAT_SP 和 BAT_SN 用作直接连接到电池端子的感测引脚。 它们用作精确的测量端子、以获得 BAT 的电压测量值。 它们还可用于触发诸如 BDP 和 BCP 之类的保护、这些保护可感应 SRP 和 BAT_SP 之间的电压差。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson:

    非常感谢您的反馈。

    您也可以帮助检查我们的原理图吗?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个原理图对我来说似乎很好。 我是否正确假设您不打算使用 BAT_SP 和 BAT_SN 引脚?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson:

    非常感谢您的帮助。

    是的、您是对的、我们这次不使用 BAT_SP/SN 引脚。

    但我们的终端客户有更多问题。

    1.在本应用中未使用 BAT_SP/SN 引脚、您能告诉我们是否使用它对电池组产品有好处吗?

    2. GPO 是否有任何特殊功能? 客户通常在该引脚上使用哪种功能?

    3. /enab 引脚是否与 BQ40z50的/PRES 引脚相似? 如果该引脚被拉至高电平、它将进入何种模式?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    BAT_SP/SN 引脚提供了多种要配置的感应模式、例如高阻态或 RLO。 这些引脚还可进一步检测 BCP 和 BDP 等保护措施。

    可以选择将 GPO 引脚配置为读取第二个热敏电阻(使用温度使能)、也可以将其用作数字输出作为主机中断信号。

    是的、/enab 引脚具有类似的功能。 当被拉至低电平时、此器件将被唤醒或者被从多种低功耗模式中拉出。

    此致、

    杰克逊