This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:具有 UCC28782的 ACF 48V 输出

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28782EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136124/ucc28782-acf-48v-output-with-ucc28782

器件型号:UCC28782

您好!

我想使用 ucc28782设计一个 ACF、使输出端具有48V 电压、与参考设计 ucc28782evm-030相比、您能向我推荐重要参数来进行修改吗?

非常感谢。

海丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我已将此主题分配给产品专家。 他应能够在2个工作日内回复。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai  Phung、

    感谢您查询 UCC28782。

    我建议使用 UCC28782页面"设计工具和仿真部分"中的 Excel 计算器工具、并将输出电压设置为48V、该工具会自动建议所需的更改。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢你的答复。

    我在 ucc28782页面上找不到该 Excel 计算器工具,您能给我下载该工具的链接吗?

    此致。

    海丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Phung、

    当然、请找到下面的计算器链接:

    https://www.ti.com/lit/zip/sluraz0

    仿真模型:

    https://www.ti.com/lit/zip/slum740

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些文件。

    此致、

    海丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    要进行仿真、我们可以使用 SIMetrix/SIMPLIS Elements 8.50i 演示版本吗?  我应该做些什么、还是只运行仿真?

    谢谢你。

    此致。

    海丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Phung、

    感谢您的查询。

    Simplis 的免费版本在可用节点数量上受到限制、遗憾的是无法运行 UCC28782模型。 我认为您可能至少需要8.2完整版(或更高版本)。    

    此致、

    Harish