This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158172/bq25790-bq25790

器件型号:BQ25790

你好

问题。  

BQ25790中的默认设置。  

据我所知、 如果电池完全放电且没有可用的外部电源、BQ25790中的设置将恢复为默认值。 我们已经吞食了看门狗。  

在这种情况下,充电电流为2A (我们需要最大1.5A 电流,Vin 限制(我们需要12V)有效,依此类推。 当充电器从电源关闭启动时,一些重要的设置将丢失(恢复为默认设置),并且需要由主机重新配置,当主机处于活动状态时,这不是问题。 :-)

我想问 是否有任何方法可以在 BQ25790中存储设置(看起来没有内部闪存)并在主机未激活的情况下读取它们? 是否有办法使用外部 eeeem 或类似产品?

谢谢/ Björn H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Björn、

    不幸的是、不  断电后无法保存设置。  每次上电(电池或 VBUS)时、必须重新写入寄存器。  您可以通过使用 ILIM_HIZ 电阻分压器限制输入电流来限制总输出电流(ISYS+IBAT)。

    此致、

    Jeff