This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3020:UCD90320硬件原理图修订

Guru**** 2504225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132158/ucd3020-ucd90320-hw-schematic-revew

器件型号:UCD3020
主题中讨论的其他器件:UCD90320

你(们)好

根据客户反馈、我们运行重启周期测试会导致  UCD90320 "死机"。

您能帮您查看我们的 A1/A2原理图

e2e.ti.com/.../A1_5F00_UCD90320_5F00_1.pdfe2e.ti.com/.../A2_5F00_UCD90320_5F00_1.pdf

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个紧急情况、请尽快检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是什么类型的重启周期测试? 您能否提供更多详细信息?

    这话什么意思是死? 复位(切换复位信号)是否会使 UCD90320脱离死区状态?

    原理图看起来正常。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是什么类型的重启周期测试? 您能否提供更多详细信息?

    答:客户正在使用 PDU 运行重新引导。

    这话什么意思是死? 复位(切换复位信号)是否会使 UCD90320脱离死区状态?

    ANS:我们发现 I2C 无法再与其通信、复位引脚(G10)在 P3V3_DPM 到 GND 之间具有300欧姆电阻(以前为800欧姆)。 我们认为 IC 存在内部损坏。  

    Q1:UCD90320 IC 是否有加电/断电和复位时序要求?

    问题2:TI 或其他客户以前是否遇到过此问题? 如果是、根本原因是什么?

    问题3:我们将发送损坏的 IC 以进行更详细的分析。

    许志明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    重启之间的频率是多少?  是否在重新启动之间进行应力测试?

    两个 UCD90320都死了吗?  您是否通过探查 SYNC_CLK (K2)引脚来查看其是否具有时钟输出? 如果具有5kHz 时钟、则器件处于活动状态。  

    当器件死机时、V33A、V33D、BPCAP 和复位的电压是多少?

    1.否

    2.否

    3.有多少设备发生故障? 百分比是多少?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重启之间的频率是多少?  是否在重新启动之间进行应力测试?

    ANS:PDU 首先打开并运行负荷测试30分钟,然后关闭 PDU 5秒钟,然后再次打开(交流电源循环)

    两个 UCD90320都死了吗?  您是否通过探查 SYNC_CLK (K2)引脚来查看其是否具有时钟输出? 如果具有5kHz 时钟、则器件处于活动状态。  

    答案:每个 PCB 一个 UCD90320。 被拆除的电路板已运往台湾,我们在收到电路板后将对其进行测量。  

    当器件死机时、V33A、V33D、BPCAP 和复位的电压是多少?

    答:被拆除的电路板已经送到台湾,我们在收到电路板时就会对其进行测量。  

    有多少设备发生故障? 百分比是多少?

    答案:3块电路板中只有一个出现故障。

    我的另一个问题是、如果 GPIO 引脚上拉电压比  V33D 高、有什么风险? 这些 GPIO 的初始状态是什么?

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它会增大电流、因为如果 GPIO 加电、内部 ESD 二极管可能处于活动状态

    最好的方法是测量故障装置  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据 TI 文档 SLVUB50C、当 IC 处于复位#或初始状态时、其 GPIO 引脚处于高阻态 因此、我认为电流或电压不会损坏 GPIO 引脚。

    谢谢

    Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不同之处在于、在复位或初始 UCD90320已上电。

    但您在早期帖子中说过、GPIO 的上拉时间要比 V33D 早。 这意味着 GPIO 在 UCD 上电之前具有电压。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测量完成后、我们希望发送故障 IC 以供进一步检查。

    我将发送给谁和哪个地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如需申请 FA、请联系您当地的 TI 支持团队。

    您可以在此处分享所请求数据的测量结果吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是信号引脚到 GND 和 siganl 到 V33D 电源之间的电阻。

    如您所见、正常电路板的 RESET#引脚与 GND 之间的电阻为13.2M Ω、但故障电路板变为与 GND 之间的电阻为281 Ω。

    V33D 电源引脚到 GND 的电阻相对小于正常电路板。 (185欧姆 VS 812欧姆)

    信号 电路板 接地 P3V3
    DPM_RST_L 失败(删除 R186和 C121) 281. 465
    正常 10.8k 10k
    正常(移除 R186和 C121) 13.2M 还不错
    P3V3 (V33D) 失败(删除 R186和 C121) 185.
    正常 812.
    DPM_BPCAP 失败(删除 R186和 C121) 10.3k
    正常 10.5k
    DPM_V33A 失败(删除 R186和 C121) 186.
    正常 808
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否已为返回的单元通电以检查电压(V33、复位、BPCAP)?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不是、因为我们不想进行热图尔损坏。

    很明显、这种情况 是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当然、了解问题。

    我们将在收到器件后进行处理。 也请发运控制单元。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉  

    由于 NDA、我们只能提供失败的 UCD90320  

    TI 开发此 IC 的速度有多快?

    这是一个非常紧迫的问题

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于典型的 FA、最好提供控制单元以及故障单元进行检查。

    请联系您当地的 TI 支持以启动 FA。

    我将关闭此帖子。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们在交流开/关应力测试日之后发现了另一个故障部件。  

    1.您能否再次检查我在本节中附加的 A1和 A2原理图。 根据 https://www.ti.com/lit/ug/slvub50c/slvub50c.pdf、我发现未使用的 GPIO 引脚应连接到 GND

    2. RESET_N 引脚和 V33D 电源轨之间是否有加电/断电时间?

    3. AMONx 引脚通过分压器电路连接到 ATX 12V。 在 V33D 和 RESET_N 引脚变为高电平之前、此 AMONx 引脚将获得 ATX 12V 电压。 该电流引脚是否会损坏?  

    电源 UCD90320不启用 ATX 12V

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    即使 GPIO 保持悬空、我也无法想象它会如何损坏器件、除非引脚上有一些尖峰。 我们建议 V33D 和 V33A 之间的电阻为4.99欧姆、但那里有0欧姆。  即使如此,我也不会期望这会造成问题。

    P3V3和 P3V3_DPM 之间有何区别? 我看到您有不同的电源网。  

    在电源之前给 Amon 上电可能会导致泄漏、但您可以在该 Amon 上使用电流限制电阻器来降低电流。 这是哪个引脚?

    您的测试是否始终处于室温下?  您的跑步 X 射线是否存在焊接问题?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P3V3 = P3V3_DPM 是同一个电源轨。 这两个引脚连接在一起。

    2. AMON2 (E1)连接到 ATX 12V。

    3、是的、它是在室温下测试的。 X 射线看起来很好、飞探头也经过了测试。 未发现问题。   

    4.  RESET_N 引脚和 V33D 电源轨之间是否有加电/断电时间要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的复位设计良好。 RST_L 来自哪里?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RST_L 未连接到外部、仅连接到 UCD90320 RESET_N (G10)引脚。

    因此、在 P3V3_DPM 上电后、RESET_N 变为无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在复位时没有看到任何问题。 布局上可能有什么东西?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我申请了 CPR (产品退货:CPR221071120)

    质量跟踪号: QEM-CCR-210-00001

    根据 TI 的响应、此问题指向 EIPD (电子诱导的物理损坏)。 但是、我的问题是 TI 能否提供有关负输入电压的最大解决方案额定值的更多信息? 例如。 负电压容差、损坏前的时间。

    TI 建议降低负电压是什么?

    我们发现某些 PSU 在上电期间负电压大于-0.3V 时出现异常波形。

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电源引脚上不支持负电压。 对于 IO 引脚、-0.3V 是最低的。

    但请注意、超出绝对最大额定值的运行可能会损坏器件、主机应避免出现任何情况  

    此致

    Yihe