This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:运行时时时钟配置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137892/ucd90320-run-time-clock-configuration

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: UCD90160A

编号:CS1289545
联系人:Thomas Moreno
名字:Thomas
姓:Moreno
简短描述:运行时钟
电子邮件:thomas.moreno@calix.com
公司:Calix
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或评论:

从-"UCD90320序列发生器和系统安全控制器 PMBus 命令参考"

运行时时钟的三种使用场景是:
•从上电开始的时间:每次器件上电时、运行时时时钟从0开始。
•本地时间:外部处理器将运行时时时钟设置为器件每次运行时的实际时间
已通电。
•断电后、器件会将来自最新故障日志的时间戳与来自峰值日志的时间戳进行比较
在电源恢复时、记录哪一个较新的运行时钟。
问题:这显示了使用运行时钟的3种不同方法。 除了方案2之外、我在命令参考中看不到配置它们的方法。 主机如何配置方案1和3?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看 https://www.ti.com/lit/pdf/slvuaw9的10.8部分 、了解如何发出命令来更新 RTC

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了、但我没有看到可以配置的命令:

    场景1 - 从上电开始的时间:每次器件上电时、运行时时钟从0开始。

    场景3 -  断电后、器件会将最新故障日志的时间戳与峰值日志的时间戳进行比较、以查看在电源恢复时哪个时间时钟较新。

    我们所做的是-在下电上电后(包括 UCD 器件的卡)、读取、发布和清除详细的故障日志。 我们有时会看到1911年的某个日期、而我们看到的是详细故障的时间戳、另外一个时间与断电时的运行时间相匹配。

    对于其他 UCD 器件(例如 ucd90160A)、循环通电后的时间戳 始终为1970年。

    请解释如何使用 run_time_clock 命令:

    1.将运行时钟配置为从0开始

    2.断电时、将运行时钟设置为故障日志或峰值日志中的最新时间戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    RUN_TME_CLOK 仅用于配置时钟以匹配您的现有时间。 不适用于其他任何情况、例如将时间配置为0。 不管用。

    此致

    Yihe