This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:有关 TPS544B25的问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136030/tps544b25-questions-of-tps544b25

器件型号:TPS544B25

尊敬的团队:

如果我们只是更改输出电压、您是否需要调整代码的值?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请参阅  数据表(第47页)的 VOUT_SCALE_LOOP 命令部分、了解向上或向下编程输出电压的顺序(并非所有命令都是必需的)。

    www.ti.com/lit/ds/symlink/tps544b25.pdf#page=47

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    感谢您的大力支持!

    TPS544B25RVFR 申请新代码、您能否提供具有以下规格的代码?
    要求规格:Vout=2.57,ITDC=6.6A,Imax=8.9A

    请帮助仔细检查规格。 谢谢。  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    Tomoya 是 OOO、直至本周结束:  

     对于2.57V 输出电压、根据 DS 中的表1 和您选择的值、R_BIAS 和 R1比率为1:1。  

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tahar、

    感谢您的大力支持!

    您能帮您查看原理图并与我们分享您的意见(3.3V 和2.57V)吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    您能为这两种设计填写 Excel 计算器吗?   

    e2e.ti.com/.../slurb02.zip

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将关闭此主题、因为我们已转到电子邮件。