This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623在-3.6V 的负电压下获得最大2A 输出。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135433/lm2623-lm2623-getting-the-max-2a-output-at-a-negative-voltage-of--3-6v

器件型号:LM2623

你(们)好。

我想 生成一个与以下文章类似的负输出电压(反相输出): https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682500/inverting-power-supply?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2623%20invert#

我的问题是、在-3.6V 输出时、我是否能够在输出端连续灌入2A 电流。 输入电压为9V。 数据表确实显示在"低电压输出"时2A 输出是可能的、但并未指定低电压的含义? 您是否认为 可以使用 LM2623、因为它是我理想情况下希望使用的器件、原因是库存充足。 您是否看到生成此负电压并维持2A 时出现任何问题?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请将原理图发送给我、或者在您的应用中告诉我电感电感和开关频率。 您使用 的是 LM2623还是 LM2623A 器件?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我只是注意到您所需的 Vout 为-3.6V。 对于所连接链路中的原理图、尽管器件配置为负输出、但拓扑实际上等于正常的正升压输出。 因此、从9V 转换到3.6V (-3.6V)是不可行的。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我应该注意到这一点。