请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25831-Q1 您好!
我的客户正在使用 TPS25831-Q1进行设计。
他们对电流限制精度有疑问。
它们采用了“降压平均电流限制”。
根据数据表、对于 ILIMIT=3.3A、建议使用 Rsns=15mohms、Rset=300 Ω 和 Rlimit=11.8K Ω。
如果所有 Rsns、Rset 和 Rlimit 都非常精确(完全没有错误)、根据经验法则、在所有 PVT 变化下、ILIMIT 会有多大变化?
此致、
希拉诺