This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1:UCC2808

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158008/ucc2808a-1-ucc2808

器件型号:UCC2808A-1

你(们)好

我在 UCC2808AD-2,数据表中看到了典型应用、因此有人可以帮助解释如下:

问题1: ①的用途是什么?  

Q2:②添加一个连接到 GND 的电感器,如所述 Ω?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xi、

    (1)这是一个全波整流器。  如果 OUTA 或 OUTB 开启、它会为 VDD 引脚上的10uF 电容器充电。  如果使用单个二极管、则 OUTA (或 OUTB)会为10uF 电容器充电。

    (2)电感器与输出电容器一起构成 LC 滤波器。  通常情况下、电感器的绘制方式如下图所示、但可以将其放置在具有相同效果的任一位置。

    此致、

    Eric