请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2808A-1 你(们)好
我在 UCC2808AD-2,数据表中看到了典型应用、因此有人可以帮助解释如下:
问题1: ①的用途是什么?
Q2:②添加一个连接到 GND 的电感器,如所述 Ω?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在 UCC2808AD-2,数据表中看到了典型应用、因此有人可以帮助解释如下:
问题1: ①的用途是什么?
Q2:②添加一个连接到 GND 的电感器,如所述 Ω?
谢谢