This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7715A:使用 TL7715ACD 进行设计

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158293/tl7715a-designing-with-tl7715acd

器件型号:TL7715A

大家好、团队、
我在 我们的其中一个项目中使用电压监控器 IC TL7715ACD、"
我想监控+15V 和-15V。
随附的是相同的原理图。
如果有任何错误、请告知我们。
此外、二极管在应用电路中的作用是什么?

我们的是一个2电压监视器、因此我们移除了第三个 IC、第一个 IC 的 μ~复位连接到 MCU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在与团队一起研究这个问题。 我将在明天的太平洋时间22年4月2日下午2:00之前提供更新。 感谢您的耐心等待。

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、
    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    二极管的目的是钳制进入第三个 IC 树脂的复位信号的电压。 如果不使用二极管、则下 IC 将发出一个-12V 信号、该信号将出现在第三个 IC 的树脂上。 当二极管存在时、二极管将激活并将树脂连接到 GND。

    如果您希望移除第三个 IC、我建议保持二极管就位 、以便使复位信号的范围从 GND -> VDD。  

    是否有您希望我查看的原理图? 我只能看到您提交的查询中附带的应用电路。