This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:通过 I2C&quot 进行 SPI 闪存固件更新的完整示例代码(&quot);

Guru**** 2609415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158495/tps65987d-full-sample-code-for-spi-flash-firmware-update-over-i2c

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987

大家好、

客户正在查看 slvae21a (TPS65987和通过 I2C 进行的 TPS65988 SPI 闪存固件更新)、并希望获得完整的代码示例。

您能指导我在哪里找到它吗?

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我们没有完整的示例代码、因为这取决于客户的 EC 和应用程序、示例代码 (从第7页开始)是 sudo 代码、应仅用作参考。 我还建议查看第6页的流程图、以更好地描述闪存更新的工作方式。  

    谢谢、此致、

    林德华