This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 波特图相位上升至360°

Guru**** 2385540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135427/bode-plot-phase-rise-to-360

主题中讨论的其他器件:TPS62827

尊敬的 TI 团队,

 我在 e2e,中发现了一些波德图、其相位从180°上升到360°,、这似乎是不正常的但  专家们说没关系。

如何理解这 种现象?

e2e.ti.com/.../1832.1uH_2C00_-3.3V_5F00_TPS62827.pdf 

以下是我在其他器件中的测试结果。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -请分享您提到的 E2E 主题的链接。

    -

    [引用 userid="531319" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135427/bode-plot-phase-rise-to-360 "]以下是我在其他器件中的测试结果。

    这看起来很好。  

    通常、如果相位裕度大于45度、则我们可以确保反馈环路稳定且电压将得到正确调节。

    -这是 一个应用手册、解释了降压转换器中环路稳定性的概念。 我认为这将是一个很好的阅读。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有听到您的反馈。 您是否需要我们的进一步支持?

    此致、

    Febin