This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:在 ABM/AAM 模式下、打开 PWML 时序

Guru**** 2387820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158073/ucc28782-on-timing-of-pwml-in-abm-aam-mode

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队、

我对 PWML 在 ABM/AAM 模式下的时序有疑问。
在 ABM/AAM 模式下、PWML 是否通过以下两种方式变为高电平?
(1)如果在 SWS 端子上进行 ZVS 检测(低于 VTH (SWS))、则在 tz+TD (SWS-PWML)时开启。

(2)如果 SWS 引脚上的 ZVS 检测(低于 VTH (SWS))不是以 Hz 为单位进行的、则在 VS 引脚上的 ZCD 检测+延迟时间 TD (ZCD)后会打开。

此外、是否有必要将 SWS 引脚延迟超过 ZCD、因为在 SWS 引脚上进行 ZVS 检测后、当 PWML 变为高电平时会检查 ZCD 检测? (是否因为在未检测到 ZCD 的情况下有防止次级侧 CCM 模式打开的功能?)

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    再次感谢您的查询。  

    我们正在处理此问题、并将就此问题向您回复。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu-san、

    1.是的、它将经过优化、以在传播延迟后随频率开通。

    如果不发生这种情况、则会在下一个开关周期中增大 tdm 以进行校正、因此更大的负磁化电流有助于在 z 周期内拉 VSW。其他开关周期将通过 AUX 检测到 ZCD (图8.27所示)。

    其他问题:

    3.是的、数据表第26页第4段介绍了 ZVS 和 ZCD 时序。

    4、是的、数据表第40页中明确提到的二次侧整流器 CCM 关闭效应

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Harish